结果:找到"通讯距离远 、节点多且分散 、二总线",相关内容1000条
- 国内最新lora芯片ASR6505远距离传输低成本替代方案
- ASRIoT高级研发经理杨世铎表示,ASRIoT致力于研发各类物联网芯片,此次推出的ASR6505是对ASR6501/6502市场的补充,也表明了ASR对于发展LoRa市场的决心;ASR6505是基于SX1262设计的全频段LoRa芯片,支持150MHz~960MHz,客户一次设计即可满足全球应用需求。ASR的单芯片,小尺寸,高集成度LoRa_SiP有利于LoRa模块的成本降低和市场放量,ASR丰富的射频通信技术积累,可将模块做到标准化、最优化,为客户提供硬件turn-key。目前ASRLoRa芯片已与200多家客户进行合作,产品已导入光宝科技、海华科技等模组大厂,以及利尔达、慧联无限、瑞兴...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: LORA 远距离传输 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2021-04-13 15:52:00
- 远程抄表系统阀控应用
- 图片
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 二总线 载波通讯 任意拓扑 无极性接线 发帖人:晓东pbus 发帖时间:2020-11-05 11:49:00
- 2.4G无线控制器附加AT2401C功放IC增加距离
- 现在科技产品的不断进步,智能家居方面慢慢对信号和距离方面的要求渐渐增加。深圳市动能世纪科技有限公司不断的满足客户需求,推出了一款射频信号放大器AT2401C满足客户距离信号等等的需求。并全方位技术支持客户,让客户在使用产品的过程中得到更好的技术服务。AT2401C完全兼容RFX2401C进口芯片,成本和性能上都不属于RFX2401C。现代的无线通信中,射频设备的使用相当普及,而射频放大器在设备中起着至关重要的作用。在下面的介绍中我们简称“射频放大器”为“PA”。PA可分为高增益放大器、低噪声放大器、中-高功率放大器。它是各种无线发射机的重要组成部分。在发射机的前级电路中,调制振荡电路所产生的...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: PA 功放IC 距离增远 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-08-20 16:49:00
- 远距离无线传输新方案ASR6505
- 众所皆知,LORA是Semtech公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。一种简单的能实现远距离、长电池寿命、大容量的系统,进而扩展传感网络,LorawAN,LinkWAN,MESH组网,自组网等。通常情况下,在各种不同应用场景中,LoRa与其他无线连接技术融合运用,这样才能够提供更好的用户体验,这形成了一个多技术融合生态系统。ASR自身多种芯片和技术开发能力,推出LoRa+wifi单通道网关的整合解决方案,同时发布适用于LoRa室内应用的LoRaD2D协议。为客户提供完善的端到云、硬件到软件协议的完整解决方案。广泛应用于智能家居、智慧商超、智能楼宇等。另外,ASR多技术融合...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LORA ASR sx1278 sx1276 远距离 无线 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-07-21 13:59:00
- STM8+Powerbus二总线芯片
- 图片
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 性价高 供电通讯二总线 发帖人:晓东pbus 发帖时间:2020-07-07 16:28:00
- 二总线光纤模块
- POWERBUS二总线转光纤系列,实现POWERBUS二总线数据在光纤上透明传输,无需改动用户协议。解决了通讯距离远、节点多且分散的矛盾,同时解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题。 POWERBUS二总线环网光端机,实现多片区的多个POWERBUS二总线接口传感器经环网光端机汇集后,再通过光纤环网链路与主控设备通信。数据端口支持“防吊死”功能。大大提高了数据通讯的可靠性、安全性和保密性。自愈环网不怕断纤、掉电,光纤链路故障自诊自愈。适用面积大、节点多、且对传输要求高的监控网络。大大节约了光纤资源和铺设光缆的成本
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 通讯距离远 、节点多且分散 、二总线 发帖人:晓东pbus 发帖时间:2020-05-29 10:57:00
- 完美97%直流载波新技术
- 图片
- 所属专栏: 技术交流 标签: Powerbus 二总线 通讯芯片 发帖人:晓东pbus 发帖时间:2020-03-23 15:17:00
- 大功率供电+通讯Powerbus二总线芯片
- 图片
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 二总线 供电芯片 通讯芯片 RS485 发帖人:晓东pbus 发帖时间:2019-11-20 16:53:00
- 超声波引导系统
- 3.1.系统架构简单本系统架构简单,只使用了市场上广泛使用的CAN和PowerBus总线通讯两级总线架构。这有效地降低了系统的施工难度和总线延时。系统同时采用CAN和PowerBus两种总线,CAN总线的双向传输和距离远、稳定性高等特点,有效的保证了系统的可靠性和大覆盖范围。PowerBus二总线的廉价性和通用性又有效降低系统构造成本和施工难度。3.2.系统布线简单因本系统各个终端都采用DC12V供电,并且各个分区的LED车位显示屏可以挂接在任一个车位控制器的任一条PowerBus总线上,这样将大大的降低了系统的布线难度。任一总线采用一条两芯线(RVVS2*1.0mm2)便可以解决布线问题。...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 二总线通讯供电 施工简单 调试方便 发帖人:晓东pbus 发帖时间:2019-05-24 16:34:00
返回